结果:找到"wifi 微信硬件 2.4g 物联网",相关内容1000条
  • 具有wifi数传功能的计数器
  • 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 计数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
  • 启明智显|2.8寸串口屏应用于智能饮水机方案分享
  • 随着物联网技术的快速发展,各行各业各产品竞相智能化,产品的更新迭代速度也在日益增长。然而在日常生活中可见的饮水机产品大部分仍趋向传统,智能饮水机市场渗透率较低,但其实智能饮水机相对于传统饮水机来说,无论在性能还是外观上都有较大的优势:首先,智能饮水机的杀菌消毒功能可以很好地解决纯净水二次污染的问题,保证水质的清洁度,而传统饮水机由于发展初期技术的局限性,往往忽视了饮用水中微生物的安全性,不具备杀菌消毒的功能,因此二次污染率较高,长期使用这种饮水机势必会因细菌超标造成消化系统疾病;其次,智能饮水机能够活化水,解决纯净水老化的问题;再次,智能饮水机具有传统饮水机没有的自清洁功能,能够让用户在使用...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 饮水机 WIFI 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-02 11:40:00
  • 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
  • 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 人工智能 智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
  • 暑期训练营进阶班参加心得
  • 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
  • 立创EDA开源推荐007期丨WiFi智能插座学习板
  • 【立创EDA开源推荐】007期|WiFi智能插座学习板工程名称:WiFi智能插座学习板工程作者:美岩电子制作(点击查看作者更多工程)工程链接:https://oshwhub.com/LoveYanElecDIY/diy-she-ji-zhi-neng-cha-zuo(点击链接可直接在线打开原理图、PCB)工程简介:本设计基于STM32控制器,使用HLW8032计量芯片采集电能,以阿里云为媒介,通过ESP-01MWiFi模块传输数据而组成的智能插座系统。设计思路:以STM32为控制器,HLW8032计量芯片采集电能,阿里云为媒介,ESP-01MWiFi模块传输数据组成的智能插座系统。系统包括底...
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: PCB设计 WiFi 电量计量 立创EDA 开源 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-07-30 15:58:00
  • 物联网方案接单
  • 本人在深圳工作,身边几个做技术的朋友组织接单。WiFi2/3/4GlorambusRS485物联网阀门类设备巡检(防作弊动态二维码)STM3251单片机ARDUINO绝对认真做好每一个方案本人微信:o1186783040
  • 所属专栏: 项目外包 标签: APP 云管理系统 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-06-03 21:41:00
  • 第四届立创大赛震撼作品-fish物联
  • 注:后面我会上传整个系统的视频演示效果,目前正在整理中...开源的资源文档请去这个链接下载:https://diy.szlcsc.com/p/fishiot/fish-wu-lian因为发帖子时报敏感词和图片错误,所以更详细的描述,也请点击上面的那个链接,本帖子中只给出几张效果图整个系统的细节还是很多的,也花了我很多时间,更多细节请看我的个人作品官网:www.fishiot.top编辑原因:大赛作品设置超链
  • 所属专栏: 技术交流 标签: fish 手机APP 小程序 Web控制台 Wifi GPRS PC上位机 STM32 发帖人:书夜难鸣 发帖时间:2019-08-21 09:46:00
  • 微信智能硬件
  • 本公司正规注册,可免费开增值税普通电子发票。公司服务包括:PCBA生产,单片机或嵌入式程序开发,硬件开发,网络软件开发,APP开发,云端服务。微信红外监控LED方案是我司的一个案例,我司已实现微信公众平台的接入,智能硬件可以在手机待机时推送消息给手机微信端,其他微信硬件产品方案也可与本司联系订制。公司还有2.4G控制器及遥控方案,免费订制改版遥控。微信红外监控LED方案本公司历经多版本研究调试,开发出稳定可靠的微信红外监控LED方案。本方案在LED灯里加装wifi芯片,通过wifi路由器接入互联网,用手机端上的微信控制灯具,查看灯具的亮灭情况,以及灯具上传感器的测量数据,并可以在手机待机时接...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: wifi 2.4g 发帖人:劢联电子 发帖时间:2019-03-05 14:51:00
  • 物联网产品开发承接,以太网,WIFI,GPRS等网络产品开发均可
  • 本人从事工业互联网,工业IoT,物联网相关行业4-5年,有丰富的网络产品开发经验(其他的项目也可以考虑,比如CAN,485,MODBUS等工业产品均有经验)。有与相关的软硬件产品可以找我!扫码加微信咨询:
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 以太 WiFi GRPS POE 发帖人:贵就是好 发帖时间:2017-08-02 00:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: